This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A06A:EN 阈值

Guru**** 2511665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343955/tps62a06a-en-threshold

器件型号:TPS62A06A
主题中讨论的其他器件:TPS62A06

您好!

我们发现 TPS62A06在 EN<1.2V 之前出现异常、它正常吗?

任何情况都可能导致 Vout 提前升高?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VOUT 在 EN~943mV 时启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、这是它应该如何工作的。  您必须将 EN 驱动至1.2V 以上、以确保 EN 为高电平。  但通常情况下、它将在1.2V 以下。   

    本应用手册详细介绍了此主题: https://www.ti.com/lit/an/slyt730/slyt730.pdf 

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    明白了、但您有 TPS62A06典型值和最大值数据吗?

    我们的客户需要调整时序、

    谢谢!

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、未指定此规格、并且可能因器件或温度等因素而有很大差异。

    它们不应依赖未指定的参数来调整其时序。  他们需要确保其系统在指定的时序下工作。  我可以为您提供帮助吗?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    是的、我们需要您的帮助来保持这一业务。

    您是否愿意提供您的邮件给我、我们可以直接与 RD 讨论。

    或发送邮件给我 Jeff YC Yang

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chirs:

    我们需要检查最低触发电压、以确保 TPS62A06电源比其他电源轨晚使能。

    是否可以知道 最低触发电压?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    根据 D/S、最低逻辑高电压为0.4V。   

    我可以通过电子邮件讨论您的具体案例。

    谢谢。

    克里斯