This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:关于 LM36274YFFR 的问题

Guru**** 2633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344132/lm36274-question-about-lm36274yffr

器件型号:LM36274

您好:

M483新项目计划使用 LM36274YFFR、请查看原理图。 谢谢你!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    客户已将 LCM_EN1和 LCM_EN2接地、因此不需要 VSP 和 VSN?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö:

    1、客户计划使用 I2C 控制来节省 GPIO、所以是接地的。

    2、请检查 背光 VIN 的位置、如图所示、是否添加了 RC 滤波? 请您检查一下是否可行

    3、此外, 屏幕背光规格为6串3并联,计划最大背光电流为每通道20 mA ,完全60 mA

    电感规格如下所示。 请检查他们是否符合要求,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick K ö:

    请检查 背光 VIN 的位置、如图所示、已添加 RC 滤波。

    您能检查一下它是否正常吗,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我认为 RC 是可以的、但最好遵循数据表。

    Br

    帕特里克