This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524J-Q1:关于 PGOOD 和 webench

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524J-Q1, IWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344608/lp87524j-q1-about-pgood-and-webench

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件: IWR1843AOP

您好!  

我想将  LP87524J-Q1用于 IWR1843AOP、并且 我有关于  LP87524J-Q1的以下问题。  

1) 1)所有 Vout (Vout1-4)后、"PGOOD 指示信号"输出是否稳定?  

2) 2)如果我将 LP87524J-Q1用于 IWR1843AOP、 是否可以 将"PGOOD 指示信号"与 IWR1843AOP 结合使用?  

如果 IWR1843AOP 未使用"PGOOD 指示信号"、请告诉我如何处理未使用的 PGOOD 引脚。
(上拉、下拉或开路)  

3) 3)我可以 在您的 Webench 上模拟 LP87524J-Q1吗?  

请告知。  

谢谢。此致、  

Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shoko、

    感谢您的联系。 请在下方查看我对您问题的解答。  

    Unknown 说:
    1)所有输出电压(Vout1-4)稳定后是否输出"PGOOD 指示信号"?[/quot]

    是的、 当输出电压达到 VSET 值时、还会软指示中断、中断会被设置。  

    此外、PGOOD 引脚上的7µs 信号是硬件指示信号、当电压达到其编程值时(取决于默认设置的极性)、它确实会变为有效(延迟为 PGOOD /11ms、如 DS 中的图13所示)。  

    除了上述功能外、PGOOD 还用于电压或电流监控。 您可以阅读 DS 的7.3.7.1部分、了解更多详细信息。  

    Unknown 说:
    2)如果我将 LP87524J-Q1用于 IWR1843AOP、 可以 将"PGOOD 指示信号"与 IWR1843AOP 结合使用吗?

    与 IWR1843AOP 结合使用意味着什么?  

    [报价 userid="560047" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344608/lp87524j-q1-about-pgood-and-webench "]如果"PGOOD 指示信号"未用于 IWR1843AOP、请告诉我如何处理未使用的 PGOOD 引脚。
    (上拉、下拉或打开) [/quote]

    如果不使用 PGOOD、您可以选择不在 PGx_SEL (PGOOD_CTRL1寄存器)中为 PGOOD 监测选择每个 BUCK。 7.3.7.1中对此进行了说明、您还可以参阅表6。 一节中提供了有关 PGOOD 操作信息的说明。  

    Unknown 说:
    3)我可以 在您的 webench 中仿真 LP87524J-Q1吗?  [/报价]

    否很遗憾、它未集成到 Webench 中。  

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ishtiaque、  

    感谢您的快速响应。  

    我了解您有关 LP87524的信息。  

    感谢您的支持。   

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shoko、

    很高兴您的问题已得到解答。  

    对您最后3)问题的一次更新。 您可以使用  产品页面链接中提供的 SIMPLIS 和 PSPICE 模型来模拟 LP87524J-Q1 。 转到"设计和开发-> 设计工具和仿真"。  

    可能需要调整输出电压以反映正确的 OTP 型号/器件型号。  

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ishtiaque、  

    感谢您的信息。  我会记下它。  

    谢谢。  

    Shoko  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!