This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:TPSM82913:12V 至5V 的最佳电路配置问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329695/tpsm82913-tpsm82913-concerns-over-optimal-circuit-configuration-for-12v-to-5v

器件型号:TPSM82913

你好。 我们计划采用 TPSM82913 IC 器件。

它必须接收12V 电压并产生稳定的5V 电压。

但是、数据表中缺少有关12V 至5V 的信息。

我按如下所示配置电路。

如果有任何需要改进的地方、比如无源组件的价值和配置、我想听听您的意见。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此的回复将在本周结束前发布。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我什么时候可以接受评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好???  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我的回复太晚了。 我们部门目前正在进行人事变动。 我们将尽快作出回应。

    感谢您的耐心和理解。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    很抱歉、很晚才回复、感谢您的理解、因为 我们刚刚完成了 部门内部人员的变动。

    回到您的问题、我已经查看了原理图、它看起来对我很好。 可以进行的一种优化是根据数据表 P21表8-3中的建议添加另一个22uF CF 电容器。 我在这里还进行了捕获。  

    此致、

    鸿嘉