This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:约为 EN 引脚的内部400k Ω 下拉电阻

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344844/tps82085-about-the-internal-400-kohms-pull-down-of-en-pin

器件型号:TPS82085

您好!

数据表中显示"当器件被禁用时、这个引脚有一个通常为400 kΩ 的内部下拉电阻器"。 我想这意味着、当我将 EN 下拉至0.4V 以下时、下拉将生效、对吧? 那么为什么在这里使用这样的"动态"下拉呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只有当 EN 为低电平时、EN 下拉电阻才有效。 这是一种预防措施、可防止 EN 引脚电压悬空。

    当 EN 为高电平时、它被关闭以防止漏电流进入这个引脚。

    此致、

    瓦伦