This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:计算的电感器值与 webench 和放大器偏差;设计计算模块

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344046/tps552882-deviation-of-calculated-inductor-value-from-webench-design-calc

器件型号:TPS552882

在执行 WCCA 时、我注意到计算出的电感器(9.6uH->、即使是在标称值下)远小于 webench 和 Excel 计算器中推荐的值(max.200uH)。  在此处添加了 webench 报告以供参考。  

 e2e.ti.com/.../WBDesign35_5F00_Current-limit-4.54A_5F00_1.8uH.pdf

此外、webench 强制在输入侧保留一个电解电容器(即使值低-><20uF)。 我当时想用多个陶瓷电容器来替换它、因为它能够提供更好的 rms 处理电容器和较低的 ESR 值。 是因为陶瓷中的偏置电压导致的电容变化吗? 电池将保持与实际 PCB 至少保持1m 的距离、并且此降压/升压电路之前存在负载突降和 EMI 滤波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    感谢您与我们联系。 我能否知道 TPS552882用于什么应用?

     在降压模式下计算得出9.6uH 结果、而在升压模式下计算得出<2.5uH 结果。 通常、我们认为电感器电流纹波=40%是可以的。 为什么要满足10%的要求?

    L=2.2uH、升压模式电流纹波比 :0.1、降压模式电流纹波比: 0.45

    L=9.6uH、升压模式电流纹波比:0.02、 降压 模式电流纹波比: 0.1

    当使用9.6uH 电感器时、升压模式下的右半平面零点较低(20kHz)、因此很难进行环路补偿。

    另外还需要对热性能的要求、恐怕当 Vin=8V、输出12V/4A、2MHz 时、芯片温度就会很高。 您是否考虑使用400kHz?

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    感谢您的详细回答。  

    我们将其用于汽车应用(环境温度:-40'C 至85'C)、我们的金属外壳距离 IC 与金属板约10mm。 我们将在布局后执行一次热仿真、以检查芯片温度。  

    我不知道纹波随降压和升压模式而变化。 谢谢详细的解释、我现在将进行正确计算。  

    空间受限、因此如果使用较低的频率、我们将无法实现预期的空间效率。 此外、我们尽量避免选择与 CISPR 重叠的频率。  

    如果您能告诉我选择低值电解电容器的可能原因、那将非常有帮助。 可以用陶瓷电容器代替这些电解电容器吗? 因为它将具有更好的 ESR 和电流处理能力。 这与陶瓷电容器随偏置电压的变化有什么关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh:

    我们需要输出电容器来降低输出电压纹波并 提高负载瞬态性能。  如果有效电容太小、瞬态条件下的电压过冲和下冲将很大。 对此、您有任何要求吗?  

    如果 用陶瓷电容器替换电解电容器、则需要考虑具有直流偏置的有效电容。 因此、您需要  使用几倍的陶瓷电容器来补偿减小的有效电容。 此外、在低温条件下、 有效电容也会发生变化、使设计环路补偿变得困难。 因此、我建议使用低 ESR 电解电容器。 请注意、在低温条件下、 电解电容 ESR 会增加。 因此、在低温情况下应再次检查补偿参数。

    此致、

    穆林