This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:身份验证指南

Guru**** 2767905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342055/bq28z610-authentication-guidance

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350

您好!

感谢 您的分享。


我有一个问题、您为什么不使用数据表中定义的相同元件?  

生成512字节的 SHA-1输入块 B1 (总输入= 128位身份验证密钥 KD + 160位消息 M + 1 + 159个0 + 100100000)。

我不知道如何从

0123456789abcdeffedcba987654321000112233445566778899aabbccddeeff11223344

743d18ed77c7a60260c44d029a8aae067f4b5523

我使用: https://www.liavaag.org/English/SHA-Generator/HMAC/

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    743d18ed77c7a60260c44d029a8aae067f4b5523只是你从第一个挑战获得的结果。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不能得到相同的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请使用 bqStudio 和"身份验证"选项卡来测试结果。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ78350、我看不到"身份验证"选项卡、而对于其他 BQ、我有"身份验证"选项卡。

    您能帮助我显示 BQ78350的"身份验证"选项卡吗?

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们下周同一时间再见。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否在使用 BQ78350、而不是 BQ28Z610? BqStudio 不支持 BQ78350的"Authentication"选项卡。  

    此致、  

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我使用的是 BQ78350。 您是否可以更新 1E9B_0_05-bq78350.bqz?

    祝你度过美好的一天!

    此致。

    S é bastien。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很遗憾、我们无法修改此器件的 bqz。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 BQ78350的数据表是一个错误:

    我只使用解决了我的问题:

    总输入= 128位身份验证密钥 KD + 160位消息

    不是:

    总输入= 128位身份验证密钥 KD + 160位消息 M + 1 + 159个0 + 100100000

    我已经失去了两天,因为这个错误在数据表!