This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:Cin 的最小电容

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663-166EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345064/tps2663-minimum-capacitance-of-cin

器件型号:TPS2663

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS26632并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

数据表指出:"建议 Cin 使用最小1 µF 电容"、

该值是否考虑了直流偏置?

例如、TPS2663-166EVM 只有1µF (C1)被连接至 VIN_SYS。

不考虑直流偏置。

似乎只要连接1μF 就足够了吗?  

您能告诉我们如何选择 Cin 吗?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    不考虑直流偏置。 典型值1uF 就足够了。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的答复。

    我知道典型值1uF 完全不会影响 Cin。

    我将与客户分享这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市