This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:TPS562242DRLR 仿真误差

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335019/tps562242-tps562242drlr-simulation-error

器件型号:TPS562242

我正在尝试在 PSPICE 中对 TPS56224稳压器进行仿真。

但是、在我在 TI 网站上搜索并添加了参数 SS=0之后、我会收到" undefined parameter Steady state"错误、仍然存在错误。

我在此附上了供您参考的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来检查一下、很快就回复给您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    您是否对仿真模型中的任何更改? 从 TI.com 网站下载后是否可以成功运行?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     

    我没有更改仿真模型中的任何内容。

     

    可以。 从网站下载后,我刚导入符号,当我尝试运行仿真时,它给出了我提到的错误消息。

     

    Br、

    尚加普里亚集团

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,尚加普里亚

    为什么需要导入符号? 您可以直接运行仿真而不导入符号?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉选择的语言。 我尚未导入符号。 我在仿真 PSpice 中添加了符号。 我们未在仿真文件中进行任何修改。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shangugapriya:

    我今天不在办公室。 我明天会给你反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shangugapriya:

    您能告诉我如下所示的输出窗口、供您参考吗:

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shangugapriya:

    如果您的误差与上述相同、则可以删除原理图中的二极管。 这不是必需的要求。 然后、可以运行仿真重试。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucia

    这是我的输出窗口供您参考。

    您能检查一下这一点吗?

    Br、

    尚加普里亚集团

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shangugapriya:

    如果只打开从 TI.com 下载的模型、您只需移除通过 EN 连接的二极管、并点击 PSpice-Run 按钮、而不会出现错误。 您能尝试按照这两个步骤操作吗? 如果您仍然无法解决问题、请向我发送您的仿真文件、以便我可以为您进行调试。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    您告诉了哪种二极管?

    我在这里附上了电路的图像、您能指出一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    您告诉了哪种二极管?

    我在这里附上了电路的图像、您能指出一下吗?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    您已将其删除。 我认为原理图很好。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lucia:

    可以。

    原理图没有问题。 但它会产生该误差。

    您能检查一下吗?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以给我发送您的仿真文件吗? 我需要对其进行调试。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS562242DRLR.zip

    尊敬的  Lucia:

    我已经在这里附上了设计文件。

    Br、

    尚加普里亚集团

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    获取了您的文件。 让我来调试该仿真文件、并在本周结束前向您提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件夹中有 DSN 和.OPJ 文件。 您能否同时向我发送整个产品文件夹? 以下内容供您参考。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Lucia

    检查此更新的文件夹。 它将对您有所帮助。

    e2e.ti.com/.../7380.TPS562242DRLR.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我很快就会检查。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以使用如下所示的结果进行仿真:(按照您的原理图进行操作)

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    请尝试此文件。 谢谢!

    BRS

    Luciae2e.ti.com/.../TPS562242_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lucia:

    感谢您的更新。

    我很快就会检查。

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如有任何进一步的问题、请告诉我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚