This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118MH 12-30V @ 24V 3A

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344892/lm5118-lm5118mh-12-30v-24v-3a

器件型号:LM5118

你好。   

我们正在进行 webench 设计  LM5118MH 设计、在让开关运行时遇到问题。  它是12V - 30V 直流输入至24V @ 3A 输出、除电容器上的一些较高电压值外无任何变化。  开关将两个 FET 保持在打开状态、所以它将电流倾入地电位。  我们觉得我们的一切都是正确的,经过了一些修复,但似乎没有帮助。   

希望与某个人谈话、帮助确定我们首先应该如何看待问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请分享原理图和波形、以便我们可以尝试确定问题所在。

    此致、

    峰值