This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:采用 TPS562242的反相设计

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344720/tps562242-inverting-design-with-tps562242

器件型号:TPS562242

大家好、

客户希望使用 TPS562242进行反相输出设计。

输入电压为3.6~6V、输出电压为-1.5 ~-3.5V。

我想请您的帮助、让我知道如何 设计它吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否与我分享客户和 EE/终端设备? 您可以将其发送至我的电子邮件 lucia-gao@ti.com。 我会向您发送设计细节。 我们将首先关闭该主题并通过电子邮件进行讨论。 谢谢!

    BRS

    卢西亚