This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:SW 信号在空载时具有振荡

Guru**** 2524500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344294/tps62933-sw-signal-has-oscillations-when-no-load

器件型号:TPS62933

您好、当 TPS62933没有负载(Iout=0A)时、SW 信号会出现振荡。 这是否正常?

当有负载(Iout>0A)时、SW 信号是干净的 PWM/方波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师:

    是的,这是正常的。 这是因为当电感器电流处于停止模式时、寄生电容器和输出电感器之间的 SW 节点处将出现谐振电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!是否有经验法则或方程来限定振荡(振幅、频率、阻尼率等)是好还是差? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师你好!

     振荡非常正常、因为这是在 DCM 模式下、您可以忽略此项。 当高侧开关和低侧开关都断开时、Cout 和 L 会引起振铃。 频率受 Cout 和 L 值的影响、振幅/阻尼受寄生电阻的影响、如电感的 RDC 和 Cout 的 ESR。  

    谢谢、此致。