This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:利用单个12V 电压生成气泡+/-35V

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31257, PMP7932, LM5156, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344513/lm5156-creating-dubble--35v-from-single-12v

器件型号:LM5156
主题中讨论的其他器件:PMP31257PMP7932、、 LM5157

您好、专家!

我需要从单个+12V 电源产生+/- 35V 电压以提供一些运算放大器。

您能帮助我、最佳 IC 如何实现这一目的、而且可以创建这个目标吗?

任何想法都将受到欢迎。

谢谢!  

菲利佩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    您能分享您的当前信息吗?

    我假设电流板在 50mA 范围内。

    您可以参考 PMP31257。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电流尚处于故障状态、但大概可用于电源16通道运算放大器的最大500mA。
     PMP31257只有参考设计、但没有数据表。

    您能和我分享一下吗?

    此致!
    菲利佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    我想 https://www.ti.com/tool/PMP31257 只对100mA 或者更低有效。

      如果需要500mA、您可以访问 www.ti.com/.../PMP7932。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:


    我可以替换为用于 PMP7932设计的 LM5156吗?

    此致!
    菲利佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    可以。 根据应用不同、您可以考虑使用 LM5156或 LM5157。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我会在这里尝试、如果我遇到一些问题、我会让您知道。

    此致!
    菲利佩