This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS748A-Q1:高温度容差 LDO

Guru**** 2390160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344711/tps748a-q1-high-temperature-tolerance-ldo

器件型号:TPS748A-Q1

你好  

我们是否有任何能够承受140度环境温度和175度结温的 LDO?

对高温容差 LDO 器件不提供任何建议。  

谢谢

于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao、

    这种环境温度会触发通用 LDO 产生过热、对于汽车级 LDO 则非常接近触发过热。  

    这里的输入电压、输出电压和输出电流是多少? 根据这一点、我们可能能够找到适合这里的汽车级器件。

    或者、我们也可以选择具有100mA 输出电流的高温额定 LDO: TPS76901-HT

    此致、

    安德烈斯