This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1111-SP:输出阻抗

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1111-SP, TPS7H1111EVM-CVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339666/tps7h1111-sp-output-impedance

器件型号:TPS7H1111-SP
主题中讨论的其他器件: TPS7H1111EVM-CVAL

您好!

TPS7H1111-SP 是否有任何输出阻抗数据?

我使用2个100uF 输出电容器仿真了0A 和1.5A 的输出阻抗、还仿真了1个1nF 电容器。  

仿真与数据如何匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我 手头唯一的阻抗数据 是未上电的 TPS7H1111EVM-CVAL EVM。 这些数据基本上显示了默认 EVM 上2个100uF 输出电容器的阻抗、与等效仿真完全一致-尽管这与器件模型相比更能说明电容器模型的有效性。 您的结果似乎与预期中频范围内的2个100uF COUT 电容一致。

    我们或许能够收集更多阻抗数据、但这需要一些时间来进行设置。 让我来看看这个、看看我是否能提供一个估算值。

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    那么将非常感谢提供更多阻抗数据。

    感谢您对此进行研究。

    此致!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    没问题。 一旦我对时间安排有了更具体的估计,我将在这里向各位介绍最新情况。  

    祝你一切顺利。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    我今天获得了几个测量值来与之进行比较。 从默认TPS7H1111EVM-CVAL 板(2个100uF 电容器)上的 C16 (未组装)焊盘进行测量。 迹线为:

    -本底噪声

    -设备关闭/空载

    -设备关闭 /1.3欧姆(1.38A)负载

    - VIN=2.5V/VBIAS=5V/VBIAS=1.8V/ VOUT 无负载

    - VIN=2.5V/VBIAS=5V/VBIAS=1.8V/1.3 VOUT 欧姆(1.38A)负载

    对于较低的频率、您可以看到测量值开始相对于本底噪声上升。 PCB 还可能具有一些仿真中未捕获的影响、 因此我预计会对此产生一些影响。 总的来说、这些结果似乎至少与默认 EVM 配置保持一致。

    谢谢。

    莎拉