This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3306:最大结温和外壳至结电阻

Guru**** 2835755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344974/tps3306-max-junction-temperature-and-case-to-junction-resistance

器件型号:TPS3306

您能告诉我 TPS3306-18D 的最高结温额定值和外壳到结电阻是多少吗? 在数据表中未指明这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    温度为85°C。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释更多吗? 85C 也是此部件的环境温度额定值。 通常结温高于环境温度额定值。 我习惯查看这样的器件的最大结温为+125C、环境温度为+85C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    由于该器件具有低功率耗散、因此可以假定 T (Junction)= T (Ambient)。

    杰西