This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:熔丝电压设置约为最低值

Guru**** 2591310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343929/bq40z50-r2-about-min-blow-fuse-voltage-setting

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50EV2400BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

我正在设计新的 BMS 使用 BQ40Z50、目前我使用的是串联的 NMC 4节电池、额定电压为14.4V、选择 PACK_FUSE 0 =电池组电压、

如何选择保险丝最小熔断电压、 说明:尝试熔断保险丝所需的最低电压、基于电池组、FET 故障跳过该要求以熔断保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    bqStudio 和 EV2400是否用于与此电量监测计通信? 如果是、可以通过进入下面的"Data Memory"选项卡并更改编值来更改此值。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何计算该值? 我不明白最小熔丝电压的含义、默认值为3500mV。 过压保护 IC 为 BQ294700、OVP 值为4.35V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    化学保险丝永久失效基于两种情况:FUSE 引脚是否为高电平以及如果电流大于 FUSE:阈值。

    当电压高于最小熔断保险丝电压或 CFET 或 DFET 故障时、FUSE 引脚为高电平。 我认为、如果 bq294700是在 OUT 引脚连接至 FUSE 引脚的情况下使用的、则 Min Blow Fuse Voltage 应设置为略低于 OUT 引脚输出的电压。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺