This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:BQ25731充电电压

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343000/bq25750evm-bq25731-charging-voltage

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750、BQ25731、 TPS25751

我正在尝试通过"TPS25750 Application Customization Tool"刷写 EVM

但是、BQ25731设置显示了9.2V 的最小电池充电电压。

我知道 BQ25731可以从1节到5节电池充电、那么最低充电电压为什么为9.2V 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有最小充电电压、有一个最小系统电压寄存器、该寄存器适用于 NVDC 架构、以便即使电池电量低、也能保持系统运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要将充电电压设置为4.2V、但工具将有效值限制为"9.2 ~ 23"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PD 应用团队的 Conner 中循环。

    Conner、我们需要看看我们是否可以更新 TPS25750/TPS25751 GUI 工具中的最小充电电压字段。 它看起来像是 GUI 限制、而不是 BQ 限制。 您能帮助与系统团队核实这一点吗?

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chanho、

    这是 TPS25750 GUI 的一个已知问题。 在即将推出的 TPS25751版本中、对 BQ25731的支持将不会出现此问题。 我将检查并查看此修复是否也适用于 TPS25751。 但是、我们建议用户改用 TPS25751、因为该器件与 TPS25750引脚对引脚兼容、并进行了许多修复、以实现与 TPS25750附带的 TI BQ 器件的兼容性。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说如果我将 TPS25750 EVK 中的 TPS25750芯片替换为 TPS25751、我可以在 GUI 中将 BQ25731充电电压设置为4.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 不过、您可以选择 TPS25751、而不是在 GUI 的第一个部分中选择 TPS25750。 我们现在正在将 BQ25731添加到 TPS25751配置部分。 您可以使用 USBPD Application Customization Tool 而非 TPS25750 Application Customization Tool。

    此致、

    C·吉莱特