This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:使用4线对以太网磁性元件来获得 PoE++、但同时使用10/100 MSP432E401Y

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340903/tps2372-using-4-pair-ethernet-magnetics-to-achieve-poe-but-with-a-10-100-msp432e401y

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: MSP432E401Y

您好!

我目前正在设计一个电路板、使用 TPS2372和外部变压器向 MSP432E401Y 微控制器和支持器件提供数据和电源。 我打算将所有4个以太网对(8根线)连接到以太网端口、然后连接到变压器。 我将提取直流电、并在以太网端口端使用典型的 Bob-Smith 端接。 在微控制器方面、我采用的典型是50Ω 上拉电阻和0.1uF 旁路电容。

请参阅随附的图像。 它们直接来自我的设计。

我的担心是、由于我尝试在该设计中支持 PoE++、因此我希望能够在输入以太网端口侧使用所有8条线对、在微控制器侧仅使用10/100线路。 如何处理微控制器侧未使用的数据对? 我在几个地方读到过、不端接这些内容可能不是一个好主意、那么我该如何处理?

谢谢! 另外、如果您到目前为止发现我的应用程序有任何问题、请告诉我。

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我们的 PD 应用工程师 Diang 目前不在办公室。 请期待他的回应延迟!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    感谢您的耐心等待。

    抱歉、我们现在关注的是 PoE。 有关数据方面的相关问题、请联系 TI 的以太网 PHY 团队

     https://www.ti.com/interface/ethernet/phys/overview.html

    让我尝试重定向您的问题。  

    此外、对于 PoE 侧终端、您将需要一个额定电压更高的电容。

    此致、

    帝昂