This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843620E:效率曲线

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843620E, TPS543820E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344882/tpsm843620e-efficiency-curves

器件型号:TPSM843620E
主题中讨论的其他器件: TPS543820E

大家好、我正在查看 TPSM843620E 的数据表、我想知道7.2.1.3第27页中效率曲线的输出电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.0伏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您对我的帖子的共鸣。 问题、究竟是什么被视为"高效率"?  现在我不得不承认、我不是这些器件的专家、但只要看一下这些曲线、我就不会说这款器件具有高效率。 为了更好地理解事物、我在这里遗漏了什么? 甚至不会超过90%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果您有一个特定的用例、webench 工具可帮助您缩小控制器、转换器和模块的搜索范围、此处提供了一个链接 电源设计器(TI.com)  控制器使用外部 MOSFET、转换器使 MOSFET 交错、而且模块集成了集成电感器。

    在设计解决方案时、webench 工具可以使用小尺寸、高效率、低成本或平衡作为重量。

    效率计算是 Vout*Iout/Vin*Iin,1V 是较低的输出,因此效率会低于3.3V 等输出。  

     TPSM843620E 使用 TPS543820E IC 的变体作为转换器、IC 数据表在不同输出下具有3条效率曲线、至少避免了首页特性要点中主观术语"高效率"。   IC 可以灵活地使用不同的电感器、这可能会影响直流和交流损耗的效率。