This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:可听到咔嗒声噪声、无输出和 IC 过热问题

Guru**** 2568215 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40514, TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341279/tps23756-audible-clicking-noise-no-output-and-ic-overheating-issue

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件:PMP40514

您好!

我们使用 TPS23756进行设计。 该设计是在以下文档的帮助下制作的:SLVU329A、SLVA305C、PMP40514、PMP6659、SLVA306A。 最终设计是一切的混合。 我们将方案2 (适配器首选项)和 APD 用于 ORing、但目前我们仅使用 PoE 进行测试、未连接外部适配器。

问题在于、连接以太网电缆时、电路会立即表现出咔嗒声、TPS23756开始发热、并且不会产生输出。 如果保持连接足够长时间、IC 会过热并损坏。

我们成功地在其中一个原型上获得了输出、但并不是特别稳定。 此外、它还根据您在何处触摸电路(有时)起作用。 咔嗒声噪声在振幅和频率上也发生了变化。 我们无法确定噪声源、因为设计非常紧凑。

为了进行测试、我们目前使用负载为220欧姆(12V 输出)的48V PoE 注入器(Farnell 订单代码2854400)。

是否有办法秘密共享原理图和 BOM?

最好的问候,法律

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、jure、

    我们的 PD 应用工程师 Diang 目前不在办公室。 请期待他的回应延迟!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、jure、

    感谢您的耐心等待。 我会通过电子邮件与您联系。 我现在将关闭该主题。  

    此致、

    帝昂