This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50无法识别 BQSTUDIO -可以通过取出整个4节电池来恢复

Guru**** 2554600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338747/bq40z50-bq40z50-unable-to-identify-the-bqstudio---it-can-be-restored-by-removing-the-entire-4cells-battery

器件型号:BQ40Z50

您好

客户反馈终端客户退回了5件产品。

两者都 无法正常充电和放电。 它们 与 bq40z50搭配使用、并且电池为4节。 回返者定位不佳的实际原因是相同的。

他们针对的是1pc 个。 分析,一般情况如下:

1、 使用适配器在内部充电、PD 通常从20V 开始、但 LED 行为显示过热保护(PD LED 在 IC 上挂起)、产品无法进入运输模式;

2、 在设计中、PD SMBUS 将通过电量监测计 IC 读取功率、电池温度和其他信息、但如果通过 PD SMBUS 的串行端口检查 IC、PD 串行端口返回错误、即 SMBUS 被阻止、 温度恢复到由 PD 软件设置的默认最大值、触发 PD 的 OTP 标志;

3、 发现 bq studio 无法识别设备;

4、 分别取出电池的正极端子,缺陷现象仍然存在;从 PCBA 中取出四个电池,

缺陷现象消失,产品可以正常工作,您可以进入 bq studio 来读取配置的相关参数;

为什么电池重新连接后恢复正常?

客户访问此链接检查电池是否处于 ROM 模式。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583433/bq40z50-r1-bq40z50-r1-into-rom-mode-without-any-command

结果如下:

e2e.ti.com/.../ROM-mode_8C9AC18BC560B551_.docx

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Star:

    请允许我们花点时间就此问题与您联系。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Star:

    器件在现场时是否处于密封状态?

    建议在现场密封该器件、以防止出现未知行为。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我是这个问题的所有者、让我来为您说明这个案例:

    ;、该器件处于"完全访问"模式、[SEC1,SEC0]=0,1 μ A

    2.此问题发生在设备使用外部适配器从关断模式切换到正常模式时。 发生问题时、一个器件处于关断模式(CHG 和 DSG FET 关断)、另一个器件处于正常模式(CHG 和 DSG FET 导通)

    我有2个问题需要您帮助澄清:

    问题1: 根据我的理解、如果器件处于密封状态、它可以防止更改数据、但这不是器件处于 ROM 模式的实际原因、您能否更详细地解释一下器件在这种情况下进入 ROM 模式的原因?

    问题2. 该产品已在质量阶段超过2年,固件没有改变,但异常是最近发生的, IC 是相同的生产日期代码, 它是否与 IC 批次的差异有点相关?

     期待您的回复 、向您致以最诚挚的问候、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Nick 很好、将于3月25日回来。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nick J ü:

    期待您的最新动态、如果您有任何其他问题、请直接问我。

    谢谢! 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿惠义、

    我仍在深入研究此问题、并咨询我团队的其他成员。 为了提供帮助、您能否向我发送来自有缺陷单元的 srec 文件和来自运行良好的单元的 srec 文件?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nick:

     请参阅随附的文件:

    1.ggg.csv:从失败样本导出。(从 ROM 模式唤醒后)

    2.gg.csv:从 ok 样片导出。

    e2e.ti.com/.../3223.gg-file.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的文件、我需要一些时间来查看文件、以查看是否存在任何差异。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿惠义、

    我曾与固件团队就这个问题进行讨论、这个问题一直是该团队中的一个已知问题。 他们表示在运行时、在某些温度下可以观察到这种行为、并且需要处理 TS 引脚。 他们还说监测计能够 "必须密封、否则无法保证运行行为。"

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nick:

    感谢您的答复。 关于该"已知问题"、请允许我了解更多详细信息:

    1、"特定温度"是否有特定值或范围?

    2、"特定温度"与此问题之间的逻辑是什么?  

    3、如果需要处理 TS 引脚、下一步是什么?  我是否应该对固件文件进行一些更改? 或者说需要 TI 团队来处理该问题?

    4、该问题是否仅存在一些批次? 还是所有批次都有发生? 故障率是多少?  

    关于"密封功能",我们将在  校准完成后添加它, 再次感谢您的提醒!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿惠义、

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们下周同一时间再见。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿惠义、

    这个问题仍在内部努力解决,我对此没有什么可说的。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nick:

    明白了、谢谢!

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿惠义、

    很高兴我能提供帮助。

    此致、

    尼克·理查兹