This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:内部 Ron 和 ROFF 变化

Guru**** 2519730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344577/ucc21710-internal-ron-and-roff-variation

器件型号:UCC21710

您好、我们使用的是 UCC21710 (和 UCC21737、但基本上对于本问题应该是相同的)、具有非常小的导通和关断电阻器-大约为0.1至0.4欧姆。 由于内部导通和关断 MOSFET 的电阻处于该范围内(关断0.3和导通0.6)、 我们想知道、如果这些电阻差异很大、它们之间的电阻是否非常相似-我们当时必须考虑这一点。

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johannes:

    感谢您在 E2E 上发帖。

    数据表电气特性规格中提供了栅极驱动器内部电阻的变化。 该差异考虑了温度和器件间的差异。 ROUTH 是上拉 PMOS FET 的阻抗、ROUTL 是下拉 NMOS 的阻抗。 UCC217xx 系列的输出结构具有针对内部上拉电阻的混合结构、此结构由针对 ROUTH 的 PMOS FET 技术规格组成、另外还有一个针对 ROUTL 并行的 NMOS 技术规格。 有关混合结构的更多详细信息、请参阅 uCC21710数据表中的第8.3.2节驱动器级(第24页)。

    有关温度依赖性的概念、您可以查看 UCC21710数据表(第12页)中的图6-4和6-5、图是一个典型器件在不同温度下的输出拉电流和灌电流、其电流输出取决于内部电阻。

    此致、

    安迪·罗布勒斯