This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:它能否确定输入是 PoE 还是 PoE+并做出相应响应?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1342316/tps23756-can-it-identify-if-the-input-is-poe-or-poe-and-response-accordingly

器件型号:TPS23756

您好  

TPS23756能够识别输入是 PoE 还是 PoE+并做出相应响应吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 PYT

    感谢您的联系。

    很抱歉我 要 病假、我可能会在4月1日回来。 我会在那之后再回来找你。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 PYT

    感谢您的耐心等待。

    T2P 引脚是 PD 状态指示器。

    T2P = L:观察到的2类硬件分类

    T2P = Hi-Z: 观察到的1类硬件分类

     

    此致、

    帝昂