This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:同步整流器控制器不工作

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC38C40, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345401/ucc24612-synchronous-rectifier-controller-not-working

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC38C40

大家好!

问题在于使用 IC UCC24612的同步控制整流器的运行。 工作点为75V 直流输入和12V 输出。 这种拓扑采用反激式 UCC38C40、该器件工作正常:

通道1是输入电压、通道4是输出电压。 通道2是输入 MOSFET PWM、通道3是输出 MOSFET PWM。 连接到引脚3 (reg)和引脚4 (VDD)的电容器为10uF (电气图中的 C12和 C11)。 下图显示了空载情况。 您可以看到 UCC24612生成的开关(蓝色、通道3)。

当负载增加时、您可以看到开关实际上会停止。 思考噪声的可能性、我在引脚5和接地之间额外插入了一个33 pF 电容器。 但是、UCC24612的开关信号没有改善。 有人对此 IC 有类似的问题吗?

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审查中、我会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC24612通过 VDS 感应来控制 FET。  如果 VDS 引脚上存在噪声、则可能导致栅极驱动器行为异常。  通过在 FET 上放置一个 RC 缓冲器可以解决这一问题。  ucc24612数据表中有一部分展示了如何设置缓冲器。

    评估 UCC24612时、您应该研究您所驱动的 FET 的 VDS 电压以及 DRV、VDD 和 REG、它将为您更好地了解正在发生的情况。  您可能需要在添加缓冲器之前和之后执行此操作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    我实际上在 FET 上放置了一个 RC 缓冲器。 我使用了数据表中给出的公式、并且我将使用一个与1nF 电容器串联的80欧姆电阻器。  可以看到通道3中的 VDS 电压:

    在通道4中可以看到 PWM 电压、该电压在运行期间趋于零、我不知道原因。

    我的 SMPS 未被隔离、这会是问题吗? 除此之外、我将遵循典型的应用:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您对示波器通道的定义不正确。

    CH2看起来像 VDS

    CH3很可能是

    CH4很可能是 Vds

    您能检查一下吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    是的、很抱歉我的错误。  

    Ch1是直流输入电压

    CH2 是 VDS

    CH3是驱动器

    Ch4是直流输出电压。

    请听我说。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看波形时、看起来栅极驱动器试图导通然后关断。  您很可能没有足够的电流通过 FET 来使其保持开启。  IDS*Rdon > 50mV 以使 FET 保持开启状态。   

    您的波形看起来像是反激式在 DCM 中很深。  请尝试 增大 FET 驱动器应随负载增加而保持的负载电流。

    此致、