This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25946:什么是"锁存故障"?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344083/tps25946-what-is-latched-fault

器件型号:TPS25946

我在数据表第25页上找到以下说明。

这意味着什么?

当我将输出引脚短接至 GND 时、此器件有时无法输出电压、但有时可能会输出电压、

在高侧和低侧输出之间切换。

那么会发生什么呢? 这是否与上述描述有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    如 表8-2所示。 故障汇总、过热和 ILM 引脚短接至 GND 等事件可能触发 锁存故障。 您需要 将 EN/UVLO 引脚电压拉至 VSD 以下才能复位器件。  

     您使用的是哪个型号的 TPS25946?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将使用 TPS259460LLPW。

    我认为过热事件正如您所说的那样发生。

    事件发生时、我试图将 EN/UVLO 引脚电压拉至 GND (0V)电平、然后我再次提高引脚电压1.8V、但无法输出电压。

    即使我在事件发生后等待了很长时间、我也无法重置设备。 但有时我可以。

    当器件锁存故障时、我只能将其复位、将 IN (5号引脚)引脚拉至 GND、然后返回高电平。

    发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    负载是多少?  在  EN/UVLO 引脚切换期间、您是否消除了输出端的过载或短路问题?

    请分享输入电压、输出电压、 EN/UVLO 和输入电流的原理图和测试波形。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用电子负载设备来确认  TPS259460LRPW 的移动。

    如下图所示、即使是切换 EN/UVLO 引脚、它在锁存故障后也无法输出。

    (发生过热后、我移除了负载电流。)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在切换  EN/UVLO 引脚并进行检查之前断开电子负载? 我们希望避免电子负载

    请在 CR 模式下使用电子负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同现象甚至可以在切换 EN/UVLO 引脚之前断开电子负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akira、

    令人惊讶。  

    请在 EVM 上填充器件并验证。 如果 EVM 上的问题仍然存在、请提交器件以进行 FA。

    Br、

    勒凯什