This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:LMZ14203最小输入电压

Guru**** 2514855 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14203H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345896/lmz14203h-lmz14203-minimal-input-voltage

器件型号:LMZ14203H

Hello 支持、

我们目前正在使用 LMZ14203H 将+32V 直流输入转换为18V 直流输出。 我们的+32V 总线保持在+/-3%范围内的稳定状态、尽管在紧急情况下、它有可能在30ms 内下降至20V。

如应用手册《了解直流/直流降压转换器的输出电压限制》中所述、我们的目标是确定在暴露情况下确保正常运行所需的最低输入电压。 不过、 数据表中缺少一些关键参数:

  • 高侧和低侧开关上的电阻器以及电感器的规格。
  • 占空比限制。

尽管我们已经进行了 Webench 电气仿真、但仍然遇到了局限性。 该工具执行输入阶跃、导致电压在高 dv/dt 条件下从32V 降至20V、这并不能准确反映我们的运行条件。

我们将在一个装置上进行测试,并询问它是否代表所有样品?

此外、这些条件是否代表 TINA TI 模型?

非常感谢您为解决这些不确定因素提供指导。

此致、  

光盘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压拓扑具有占空比限制、并且由于与 HSFET 和降压电感器关联的 I-R 压降、还产生 Vout 至 VIN 差分。

    计算压降曲线是确定该差分或所需的最小输入电压的好方法。

    我建议在您的应用中评估这一点。 在整个输出负载范围内、降低输入电压、并记录输出电压何时超出您的可接受容差。

    然后、您可以根据工程部的最佳判断来考虑您的应用是否可以接受余量。

    器件间的差异不应很大、我仅将 TINA 作为在最终应用板上进行验证之前的第一道菜。

    我预计最低20V 的输入应该不会对确保您可以在器件的最大负载电流规格下实现18V 输出而没有下降造成任何问题。