This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53659:VR 应支持存储器 RAPL 电源预算管理算法的 SVID IMON 遥测

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53659, TPS53622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343884/tps53659-vr-should-support-svid-imon-telemetry-for-memory-rapl-power-budget-management-algorithm

器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件: TPS53622

您好!

我在上一个问题中提到过。

我们在  设计中使用 TPS53659和 TPS53622多相稳压器为 Intel Xeon 处理器 D-1746TER (Idaville)供电。

由于空间受限、我不想使用输入电流检测电路(分流电阻器或 DCR)。 但处理器需要 IMON 遥测(输出电流监测)来实现 RAPL 功率预算管理算法。

如果未将输入电流电路(VIN_CS 和 PIN_CSNIN)与 VIN 连接在一起、VR 是否仍能提供所需的 IMON 遥测?

谢谢!  

R·库马  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果不存在输入电流电路、则不能这样做。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    感谢您的答复。

    如果我们参考如下所示的 VR 方框图、我看不到 ACSPn 和 IIN 块有任何依赖关系。 IMON 电流仍如何依赖于输入电流?

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    但您在原始问题中指的是 VINCS。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我想我的怀疑对你来说并不清楚。 很抱歉给您带来不便。

    我将再次解释同样的疑问-

    如您所知、英特尔至强处理器需要 IMON 遥测(输出电流监控)来实现 RAPL 功率预算管理算法。 如果未获得有效的 IMON 遥测、则冷上电序列将暂停。

    我假设 IMON 是功率级(MOSFET)的平均或每相位输出电流、该电流由 VR (ACSPn 引脚、连接到 MOSFET 的 IOUT)获取和检测。 意味着 IMON 是输出电流数据(从 MOSFET 的 IOUT 引脚获取)。

    现在、如果处理器只需要该输出电流(IMON)、那么由于空间限制、我是否可以跳过12V 输入上的输入电流检测电路?

    换句话说、 如果我没有在12V 输入上连接分流器或 DCR 输入电流感应电路、英特尔至强处理器 D1746TER 是否会通电?  

    如果您对此有任何疑问、敬请告知:

    谢谢!  

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它们与功率级的 IMON 平均值不同、该平均值用于输出电流、这与12V 电源上的 IMON 不同  

    12V 典型上的 IMON 大于输出、因为12V 可用作其他电源的输入。  

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    意味着、如果我按照数据表的第5.3.6节、如下面给出的屏幕截图所示、该部分指出"未使用输入电流检测时、CSPIN 和 VIN_CSNIN 引脚应短接在一起并连接到电源输入电压"。

    因此、如果我不使用输入电流检测、并直接将 CSPIN 和 VIN_CSNIN 连接到12V 输入。 英特尔至强上电定序不会有问题? 这意味着此感测到的或计算出的电流没有通过 SVID 接口报告给(或要求)英特尔至强?

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、您的理解是正确的。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    您的意思是"如果我不使用输入电流检测、并且确实将 CSPIN 和 VIN_CSNIN 直接连接到12V 输入。  英特尔至强的加电定序不会出现问题????

    谢谢!  

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、您答对了

    此致

    颐和