This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:此器件是否有引脚 FMEA 可用?

Guru**** 2812715 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1, LM5176, LM63635-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344394/lm5176-q1-is-there-a-pin-fmea-available-for-this-part

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件: LM63635-Q1

网页上的功能安全手册仅包含裸片故障、而不包含引脚对引脚故障分析。

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我已连接 LM5176-Q1的引脚 FMEA

    此致、

     Stefane2e.ti.com/.../LM5176_2D00_Q1_5F00_Pin-FMEA.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供该文档-这对您非常有帮助。

    我很好奇、为什么分析中不包括 VIN 的内部短路。  这似乎包含在其他 TI FMEA 分析中对潜在封装故障的分析中:引脚开路、引脚短接到相邻引脚、引脚短接到地以及引脚短接到 VIN。  此 IC 是否不需要考虑对 VIN 短路?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    其中包含这些内容、请参阅第11行和第14行-或者您是否还要求其他内容?

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    例如、降压稳压器 LM63635-Q1包含一个表格、其中列出了 IC 和 VIN 上任何引脚之间的短路:

    https://www.ti.com/lit/fs/snva950c/snva950c.pdf?ts = 1712099330343&ref_url=https%253A%252F%252Fcdn.365.altium.com%252F

    对于所有 TI 功能安全分析而言、这似乎非常一致。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    请允许我咨询 FMEA 专家、下周初回来。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-我期待收到您的回复。