This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:同步引脚的条件

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344648/tps55340-condition-for-sync-pin

器件型号:TPS55340

大家好、

是否存在在 SYNC 引脚上应用外部时钟的条件?

例如、当外部时钟源停止后、继续应用时钟、是否有任何问题?

数据表似乎未提及 SYNC 引脚的时序要求的任何详细信息。  

此致、

太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!  

    感谢您通过 e2e 联系我们。  

    目前、我们的大部分团队都在休假。  

    我会在一周结束前回来找你。

    同时、您能否更详细地解释一下、您具体想要做什么?

    是否要使用中断 SYNC 信号来停止并重新启用转换器?

    或者您是否正在考虑启动或关闭程序?



    此致

    哈利.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的答复。 已注意到您的大部分团队目前都外出度假。

    在下周开始回答会有所帮助。

    您能更详细地解释一下您到底想要做什么吗?

    我的客户一直在使用具有外部时钟同步的 TPS55340PWR 来开发他们的产品。

    最近、他们注意到、当应用时钟源复位时、同步的时钟会临时停止并恢复。

    因此、在一小段时间内、外部时钟不应用于 SYNC 引脚。  

    在此期间、SYNC 引脚未短接至 GND、而数据表指出它应连接至 AGND。

    这就是他们希望确保 SYNC 引脚是否有任何要求的原因。

    此致、

    太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    感谢您的回复。
    看起来我需要以不同的方式提出问题:

    外部时钟信号的间隙将在何时发生?
    -转换器正在升压时?
    -或在转换器被禁用时(通过 EN 引脚或输入电压过低)?

    如果没有外部 SYNC 信号、振荡器应降至由 FREQ 引脚上的电阻器设置的频率。
    这就是外部时钟频率必须处于电阻器设置的相应频率的±20%范围内的原因。

    但无论如何、我认为这种转换并不是很顺利、因此会导致输出信号出现意外情况。

    在我们的 EVM 和 PMLK 实验板的文档中、没有提示此引脚在不使用时必须连接到 GND。
    因此、我相信将 SYNC 引脚连接到 GND 的建议主要是为了避免引脚悬空会拾取任何噪声。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    外部时钟信号何时会出现间隙?
    -转换器正在升压时?
    -或在转换器被禁用时(通过 EN 引脚或输入电压过低)?

    同时转换器升压。

    如果没有外部 SYNC 信号、振荡器应降至由 FREQ 引脚上的电阻器设置的频率。
    这就是外部时钟频率必须处于电阻器设置的相应频率的±20%范围内的原因。

    但无论如何、我认为这种转换并不是很顺利、因此会导致输出信号出现意外情况。

    [/报价]

    感谢您的回答。 让我复查一下。

    外部时钟停止时、器件由通过 FREQ 引脚设置的内部振荡器进行操作。 恢复外部时钟后、器件再次与外部时钟同步。 但是、这些转换不平稳、输出可能会出现一些波动。

    这种理解是否正确?

    此致、

    太田麻吾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、您好!

    是的、您的理解正确。
    PLL 将以某种方式再次尝试同步到外部时钟。

    我们无法预测它对输出的影响。 内部和外部信号之间时序/相移的轻微变化可能会导致不同的效果。

    此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。

    此致
    哈利.