大家好、
是否存在在 SYNC 引脚上应用外部时钟的条件?
例如、当外部时钟源停止后、继续应用时钟、是否有任何问题?
数据表似乎未提及 SYNC 引脚的时序要求的任何详细信息。
此致、
太田麻吾
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
是否存在在 SYNC 引脚上应用外部时钟的条件?
例如、当外部时钟源停止后、继续应用时钟、是否有任何问题?
数据表似乎未提及 SYNC 引脚的时序要求的任何详细信息。
此致、
太田麻吾
哈利、您好!
感谢您的答复。 已注意到您的大部分团队目前都外出度假。
在下周开始回答会有所帮助。
您能更详细地解释一下您到底想要做什么吗?
我的客户一直在使用具有外部时钟同步的 TPS55340PWR 来开发他们的产品。
最近、他们注意到、当应用时钟源复位时、同步的时钟会临时停止并恢复。
因此、在一小段时间内、外部时钟不应用于 SYNC 引脚。

在此期间、SYNC 引脚未短接至 GND、而数据表指出它应连接至 AGND。
这就是他们希望确保 SYNC 引脚是否有任何要求的原因。
此致、
太田麻吾
Shota、您好!
感谢您的回复。
看起来我需要以不同的方式提出问题:
外部时钟信号的间隙将在何时发生?
-转换器正在升压时?
-或在转换器被禁用时(通过 EN 引脚或输入电压过低)?
如果没有外部 SYNC 信号、振荡器应降至由 FREQ 引脚上的电阻器设置的频率。
这就是外部时钟频率必须处于电阻器设置的相应频率的±20%范围内的原因。
但无论如何、我认为这种转换并不是很顺利、因此会导致输出信号出现意外情况。
在我们的 EVM 和 PMLK 实验板的文档中、没有提示此引脚在不使用时必须连接到 GND。
因此、我相信将 SYNC 引脚连接到 GND 的建议主要是为了避免引脚悬空会拾取任何噪声。
此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。
此致
哈利.
哈利、您好!
外部时钟信号何时会出现间隙?
-转换器正在升压时?
-或在转换器被禁用时(通过 EN 引脚或输入电压过低)?
同时转换器升压。
如果没有外部 SYNC 信号、振荡器应降至由 FREQ 引脚上的电阻器设置的频率。
这就是外部时钟频率必须处于电阻器设置的相应频率的±20%范围内的原因。但无论如何、我认为这种转换并不是很顺利、因此会导致输出信号出现意外情况。
[/报价]感谢您的回答。 让我复查一下。
外部时钟停止时、器件由通过 FREQ 引脚设置的内部振荡器进行操作。 恢复外部时钟后、器件再次与外部时钟同步。 但是、这些转换不平稳、输出可能会出现一些波动。
这种理解是否正确?
此致、
太田麻吾
Shota、您好!
是的、您的理解正确。
PLL 将以某种方式再次尝试同步到外部时钟。
我们无法预测它对输出的影响。 内部和外部信号之间时序/相移的轻微变化可能会导致不同的效果。
此通信和任何相关通信中的所有信息均"按原样"提供、"商品售出概不退换"、并且遵守 TI 的重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)。
此致
哈利.