This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085-Q1:输出纹波和噪声

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344223/lm5085-q1-output-ripple-and-noise

器件型号:LM5085-Q1


大家好、我已经为我的项目设计了一个降压转换器。 它可以正常工作、但它在输出上有很多纹波。 影响其他设计的噪声。 我使用了参考设计、但效果不好。
我更改了 RT 电阻器并移除了 Cff 电容器。 现在它比参考设计更好、但纹波对于我的设计来说仍然很大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat  

    请填充 与120uF 大容量输出电容器并联的陶瓷输出电容器(~ 10uF - 20uF)、并且还填充 CFF 电容器。  

    您必须降低输出电容器的 ESR 以减少输出电压纹波、同时保持 FB 引脚上的纹波量大于~20mV。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 RT 电阻器从118k 更改为5k1、为输出添加了一些陶瓷电容器、并添加了 Cff capacıtor 1nF。 现在它比旧好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat  

    很高兴听到现在更好。  如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL