This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:如果电池更改为新的映像文件、是否需要下载新的黄金映像文件

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27421-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344375/bq27421-g1-does-it-require-new-golden-image-file-to-be-download-if-battery-change-to-new-one

器件型号:BQ27421-G1

你(们)好。

我的一个客户在他们的产品中使用了 BQ27421-G1、他们面临着奇怪的问题。

他们已经生成了 golden 文件、并且能够下载以进行测量、但一旦他们取出电池、golden image 文件就不再存储 在设备中、而且他们必须再次下载相同的文件。 现在考虑几年后现场的这种行为,如果他们的最终客户必须更换电池,那么如何下载 golden image 文件?

请。 解决方案是如何将黄金映像文件存储到处理器/控制器存储器以及何时将黄金映像文件下载到电量监测计、这一点可以帮助您解决该问题? 是在每次通电还是更换电池期间?

如果不需要下载整个文件、那么需要为新电池设置哪些参数?

需要测量仪表器件的完整详细信息。

米特什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh:  

    BQ27421-G1是一款 ROM 监测计。 您描述的行为是监测计的预期行为。 每当电量监测计下电上电或重新启动时、电量监测计的所有参数都将恢复为默认值。 每当电量监测计下电上电或重新启动时、您都必须将定制参数重新加载到电量监测计中。 请参阅从 BQ27421-G1电量计快速入门指南中获取的以下图像。  

    在该字段中、您可以让主机检查 ITPOR 位、如果设置了 ITPOR 位、则这表示电量监测计已下电上电或复位、并且您可以让主机将黄金映像重新编程到电量监测计上。  

    此致、  

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将 Cortex M 控制器用作主机、有人可以描述如何将黄金映像加载到主机、以便以后每当 设置 ITPOR 位时、主机可以重新对电量监测计进行编程吗? 如果有完整流程图、那将非常 有帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay、  

    我建议查看该有关 监测计通信的应用报告。 本文档介绍了如何使用主机控制器与监测计进行通信。  

    此致、  

    Jonny.