This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:制造商信息块 A01 A02

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345530/bq40z50-r2-manufacturer-info-block-a01-a02

器件型号:BQ40Z50-R2

制造商数据块 A01和 A02是否对电量监测有任何影响? 或者、它们是否可以编程为任何值(并且仅用于客户写入和读取)? BQ 芯片是否会自动更新/填充这些值?

客户询问这些模块是否需要使用电芯电压1和电芯电压2进行编程? 或者他们是否可以在这里写入其他数字(以后不会改变)? 请参阅第14.1.52节以及表15-1。  

下面是相关主题:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/605013/bq40z50-r1-manufacturer-data-info?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq40z50%252525252520%252525252522A01%252525252522#

泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我不认为制造数据块 A01和 A02会对电量监测产生任何影响。 当您使用 ManufacturerBlockAccess ()来读取/写入数据闪存值0x4000 - 0x5FFF 时、A01至 A32位是包含在 ManufacturerBlockAccess ()寄存器中的数据。 我不认为这里需要对电池电压1和2进行编程、而且它们应该能够在其中写入其他数字。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺