This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:TS 故障错误

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326655/bq25120a-ts-fault-error

器件型号:BQ25120A

大家好、

我们将 在其中一个项目中使用 bq25120A。

请参阅以下电路:

我们会遇到 TS 故障错误、即02h 错误、我们会在正常工作温度(25deg.c)下得到 e8和 A8。

我们尝试了通过将 R5=6k、R19=12k 和 R20放置为 DNM 来禁用 TS 功能。 仍然出现错误。  

发生该问题时、发现 TS 电压小于0.9V 或高于1.8V

您能建议一下可能会出什么问题吗?

此致、

詹尼特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenitt:

    检测到的 TS 电压似乎高于或低于 TS WARM 和 TS COOL 电压阈值、但这是在25°C 时读取的。 您能否确认 NTC 的属性(β 值和校准后的电阻)、以便我可以计算整个温度范围内的预期行为?

    如果在 TS 上施加电压、则不应看到 VIN 20.8%和 VIN 35.4%之间的任何 TS 故障。 您能否确认您的充电器上出现了这种情况?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:  

    感谢您的及时响应。

    上面是 B 值电压的电气特性、  
    校准后的电阻 RHI = 30k、RLow = 64.9K、NTC = 10K

    案例1
                 我们删除了 NTC 并使用了固定10k 电阻器  
    但我们仍然看到故障状态、即0x02h =e8或 A8和 TS 引脚我们看到电压在0.2V 到0.9V 之间变化或大于1.8V

    案例-2
    我们将 NTC 安装在电路板外部并使用导线进行连接(怀疑是 NTC 问题、但没有)
    但我们仍然看到相同的故障状态和 TS 引脚、我们看到电压在0.2V 到0.9V 或大于1.8V 之间变化

    案例3
    我们曾尝试使用寄存器更改0x02h (第7位)禁用 TS。我们在此删除了 NTC 10k DNM 并仅安装了 Rhi=30k 和 Rlow=68.1K (计算出的分压器输出应为3.44v 且 VIN=5V)、但我们看到电压 从3V 变化到4V。 TS 被禁用、但 TS 引脚点上存在电压变化。  

    案例4
    我们尝试仅通过电阻器禁用 TS 引脚(Rhi=30k、Rlow=68.1K 期望分压器的输出为3.44v、大于输入电压的60%)、NTC 为 DNM
    但我们在这里看到的电压在3V 到4V 之间变化。

    请您仔细阅读上述案例、并告诉我们可能会出现什么问题?  


    谢谢。  
    穆哈菲兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muhafeez:

    TS 引脚仅具有电压采样电路、因此电压变化是上拉轨(VIN)和电阻器值导致的。 您能否也分享 VTS 和输入电压的波形?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:


    感谢您的答复。  
    请查看随附的波形-


    绿色- VTS 引脚(500mV/Div)
    黄色- 5V VIN (1V/Div)

    我们的 Vin 经过调节、它在5V 电压下保持稳定、电阻器(Rhi=24.9K、Rlow=40.2K、具有 NTC 10K)我们还检查了电阻器值、并删除了安装在固定10K 电阻器的热敏电阻、其行为是相同的。  
    我们注意到、在器件保持开启并处于充电状态15分钟后、VTS 从1.26V 下降到300mV  
    我们怀疑 BQ25120A TS 上有问题。  

    请告知我们您的意见和建议。   

    谢谢。  
    穆哈菲兹  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:  

    有更新吗? 您能告诉我们吗?


    谢谢。
    穆哈菲兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    很抱歉耽误你的时间。 由于 TS 上的电压完全取决于 VIN 和电阻分压器中使用的电阻器、因此 VTS 的行为肯定是意想不到的。 BQ25120A 不应在 TS 引脚上施加任何类型的电压或电流、仅对电压进行采样。 使用固定电阻器时尤其如此、因为电压不应该真正发生变化。 如果没有其他通向此节点的路径可将其偏置、并且如果不存在可能的焊接或接触问题、则我可能怀疑器件可能已损坏。  

    您是否在多个器件和电路板上看到过这种行为?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们已对 电路板进行交叉检查、没有焊接问题。 所有电路板 仅在 PCB SMT 工厂进行组装。  

    还在  问题 多个电路板中注意到了这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    是否能够对 IC 进行重新焊接和焊接? 我想检查 EVM 上的其中一个单元的此行为、以确认是 IC 引起的。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    现在,我要对这件事负责。  

    由于限制、我的 SMT 组装厂无法对 IC 进行重新定球。 此外、不能进行超过两次的焊接、因为刚性柔性 PCB 厚度仅为0.4mm。  

    对于 DO 故障分析、我们已将 IC (2个 NOS)发货到德州仪器(TI)、德国。  

    在两者之间、我有一个疑问。

    1. BQ25120A TS 引脚的电流消耗是多少?  

    2.使用24.9K 和40.2K 的分压器网络电阻器时、允许的电流仅为=5V/65.1K =77uA。 这样是否可以实现 TS 引脚功能?  

    此致

    苏德黑尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudheer:

    TS 引脚的电流消耗应尽可能小、因为内部只有比较器输入电路。 我必须查找确切的数字。

    该电流应该很好、该器件的 TS 功能主要关心电压、因此它是高阻抗输入、不需要大量电流即可运行。

    此致。