This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:关于选择升压电感的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343479/ucc28056-question-about-selecting-a-boost-inductance

器件型号:UCC28056

您好

我是 Jongyoon。

我目前正在使用 UCC28056设计 PFC、并对此有一些疑问。  

首先,我的 I/O 规格如下:  

输入电压(交流):198 Vrms ~ 242 Vrms

输出功率:200瓦/输出电压:400 V  

以下是我的问题  

1.根据输入电压选择的 GFF  

:我理解当输入电压变化时 GFF 会自动改变。 我发现基于输入电压选择的 GFF 可以通过  

KZC (ZCD 电阻器分压比)和 VFF、fall。 我想知道,如果我对它是正确的。

例如、假设 Kzc = 401 (数据表中的值)、因为 VFF0Fall = 0.331V  

KZc * VFF0Fall / sqrt (2)= 93.85Vrms。 因此、我认为当输入电压低于93.85Vrms 时、将选择 GFF0进行操作。  

我是否正确?  

2.升压电感器设计  

:如果我在问题1中的理解是正确的,我可以按照设计我的升压电感器吗?  

我的输入电压范围是 198 Vrms ~ 242 Vrms、因此我认为在运行期间仅使用 GFF5 ~ GFF7值  

LB =(VinRMSMIN ^2 /(110%* Poutmax))* TONMAX5 *0.5  

LB =((KZC*VFF5FALL)^2 /(110%* Poutmax*2))* TONMAX5 * GFF6 *0.5  

我应该使用较小的值、  

我想知道我对它是否正确。  

我期待您的回复  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们今天将为耶稣受难节放假、下周有一位专家将作出答复。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使您未设计85V 至265V RMS 输入、也可实现相同的输出电压。  使用 UCC28056时、您需要设置 ZCD/CS 感应、就好像您不必担心如何选择正确的 GFF 一样。  另外、开发此器件的系统工程师过去也向客户提出过这些建议。

    我不知道您是否了解这一点、但有一个 Excel 设计计算器可帮助您设置设计。  您可以在以下链接中找到它。  

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-jJuGvp2EMI/01.00.00.0B/sluc641b.zip

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    我知道 ZCD/CS 感测的设置应该保持在数据表中提到的值(Kzc = 401)  

    我想知道、由于我的输入规格为207 ~ 233 (根据我的初始问题、范围会发生变化)

    我的转换器仅在 GFF6下工作(因为我使用了与推荐的相同的 ZCD/CS 感应引脚)  

    由于升压电感器应根据最大 导通时间(TONMAX)进行设计、该时间随 GFF 而变化  

    我认为我的升压电感器在设计时应考虑 TONMAX6、不考虑 TONMAX0  

    我已经查看了您所附的设计 Excel、但在设计文件中、升压电感器是由 TONMAX0设计的  

    那么、升压电感器是否应该基于 TONMAX0或 TONMAX6进行设计、  

    有点令人困惑...  

    谢谢!此致!  

    Jongyoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为由于内部乘法器的设置、必须按照建议进行设计。

    这是该器件的系统工程师和 IC 设计人员的建议。

    此致、

    迈克