主题中讨论的其他器件:TPS2514、
您好!
我正在尝试使用简单的桌面电源供应商为 iPhone 和 Android 智能手机充电。
我有一个简单的 PCB、能够将4根电缆 V+、DP、DN 和 GND 连接到 USB-C 连接器。
V+和 GND 连接到能够提供高达3A 电流的5V 电源。
所有4根电缆也都连接到 TPS2514芯片、以支持智能手机正常工作。
Android 智能手机 需要1.5A 的电流(我认为有了这个芯片、我可以实现高达2.4A 的快速充电)。
当 iPhone 在0.46A (显示充电图标时)和0.3A (未显示图标时、例如带图标的7秒和不带图标的1秒)之间关闭时、 它将持续切换电流。
一旦 iPhone 开启,电流 下降到0.02A,智能手机再次关闭。
我不希望出现这种行为。
您能帮助我了解如何正确处理两款智能手机的充电问题吗?
非常感谢。