This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2514A:智能手机充电

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514, TPS2514A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344887/tps2514a-smartphone-charging

器件型号:TPS2514A
主题中讨论的其他器件:TPS2514

您好!

我正在尝试使用简单的桌面电源供应商为 iPhone 和 Android 智能手机充电。

我有一个简单的 PCB、能够将4根电缆 V+、DP、DN 和 GND 连接到 USB-C 连接器。

V+和 GND 连接到能够提供高达3A 电流的5V 电源。

所有4根电缆也都连接到 TPS2514芯片、以支持智能手机正常工作。

Android 智能手机 需要1.5A 的电流(我认为有了这个芯片、我可以实现高达2.4A 的快速充电)。

 当 iPhone 在0.46A (显示充电图标时)和0.3A (未显示图标时、例如带图标的7秒和不带图标的1秒)之间关闭时、 它将持续切换电流。

一旦 iPhone 开启,电流 下降到0.02A,智能手机再次关闭。

我不希望出现这种行为。

您能帮助我了解如何正确处理两款智能手机的充电问题吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    我们已收到您的问题、非常感谢您 的提问。  我们的团队最近收到了大量的 E2E 请求。 感谢您耐心等待我们完成收到的主题帖。 我们将在接下来的 2-3 天内提供回复。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    手机可以确定要选择的当前模式。  TPS2514A 仅提供 BC1.2和特定的分频器模式。

    Android 手机似乎选择的 BC1.2 CDP 模式的电流为1.5A、不支持可提供1.5A 的分压器模式。

    iPhone 似乎只接受将为0.5A 的 SDP 模式。   

    为了解码发生的事情、我必须查看 D+/D-线路的示波器捕获、但您为 Android 手机所描述的是我希望基于我的历史记录看到的行为。

    iPhone 的行为将很大程度上取决于它是什么手机版本,安装了什么操作系统版本,以及使用的电缆,所以我不能提供多少帮助,这种行为。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    这里的两个图片显示了 D+和 D-信号。

    在左侧、我们可以看到连接到 iPhone 15时的设置。

    在右侧、我们可以看到小米10的设置。

    通过网上搜索,我发现苹果设备应该在快速充电2.4A 通过设置两个信号为2.7V 工作。

    正如您可以看到,这两个信号被设置为2.7V ,但 iPhone 甚至没有显示正在充电。

    对于小米智能手机我不知道确切的电压设置2.4A (快速充电).

    非常感谢您的反馈。

    此致。

    卢卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了进行测试、我还 使用了一根简单的 USB 电缆、将 D+连接到 D-至2.7V 电源稳压器、并将电源连接到5V。

    然后我将 USB 电缆连接到 iPhone 15、电流约为0.97A (不是预期的2.4A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luca,

    如果存在正确的电压、则是 iPhone 选择消耗较少的电流。  TPS2514A 显示了正确的选项、并且手机选择了不使用提供的功率。

    此致、

    卡盘