This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A29:输出电压错误

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1335747/tps548a29-wrong-output-voltage

器件型号:TPS548A29

我基于 TPS548A29构建了一个12V/5V 转换器、该转换器采用 WEBENCH 设计、而且构建方式与 WEBENCH 设计相同。

我得到 Vout=10.25V、而不是 Vout=5V。

我注意到我忘记在我的设计中连接 VSVS-(引脚6)。 在将该引脚与 AGND 短接时-我看到 Vout 没有变化。

请访问 advise.e2e.ti.com/.../12Vto5V-converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 AGND - PGND 之间的 L8铁氧体磁珠、并通过0欧姆电阻器或较短的导线将 AGND 连接到 PGND 以连接 L8 1-2焊盘。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短接 L8 (将短线焊接到1-2个焊盘不会改变输出电压。

    我测量了电路上的一些点、发现了与数据表不符的电压电平(至少在我理解数据表时是这样):

    1.引脚5上的电压(SS/REFIN)= 1.313V、数据表中注明此引脚上为0.6V

    2.引脚7 (FB)上的电压= 1.249V,可提供~10.3V 的高输出电压。 数据表注释 V (FB)= V (SS/REFIN)

    欢迎提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、  

    这很有意思、能否发送一张 设备开启时探测到的(引脚5、10、7、1、Vout)电压的屏幕截图?

    我也使用您的配置在终端运行了仿真、但看到的结果不同。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、感谢您的合作与协助。

    仿真不是问题。 我使用 WEBENCH 进行设计并运行仿真-结果不错、但是组装的电路工作方式不同。

    请参阅随附的 IC 引脚电压屏幕截图:

    引脚1:

    引脚5:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚7:  

    引脚10:

    输出电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moshe、  
    您能否确认您的反馈电阻器电阻实际上是10k 和73.2k?  

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、电阻器值正确。 为了避免其他元件对所测电阻产生交叉影响、我对电阻进行了脱焊、在电路外部进行了测量、电阻值与设计值相同- 10K 和73.2K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SS/REFIN 是一个多功能引脚、  数据表的第7.3.5节详细说明了该器件的运行。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps548a29.pdf#page=16

    SS/REFIN 的模式是在上电延迟时间期间确定的。   如果 SS 至 VSNS-上的电压低于内部电压基准的89%、则为 PGOOD 使用内部电压基准、如果该电压大于该电压、则 PGOOD 使用 ss/refin 引脚电压。   

    在您的配置中、SS 引脚至 VSNS-电压应在上电期间使用、然后转换为内部电压基准。   但 SS 引脚电压似乎用于基准电压。  

    您是否可以 在启动期间探测 ss 引脚电压?请确保 VSNS-在启动期间与 AGND 相连?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闭合螺纹。   如果需要任何其他信息、请将其发布在