This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:Webench 支持计划

Guru**** 2796795 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, TPS552892, TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344257/tps552892-plans-for-support-in-webench

器件型号:TPS552892
主题中讨论的其他器件:TPS552872、、 TPS55289

降压/升压稳压器团队、

我有一位客户在 新项目中评估了 TPS552892,我们希望您能帮助说明  TI WEBENCHRegistered电源设计器何时支持 TPS552892和 TPS552872。

此外、 我可以看到它们是具有相同功能的 P2P。 客户是否可以使用电流较高的器件来预测和测试电 流较低的版本的性能? 除了我们应注意的支持电流之外、这两个器件之间是否有任何关键的规格差异?

-马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的联系。

    1.目前我们尚未发布 TPS552892/72的 Webench、因此尚未确定方案。 客户能否改用 TPS55289 Webench? 并在完成后将原理图和布局发送给我们以供审阅。

    TPS552892和 TPS552872是 P2P、只有平均电感器电流限制不同。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我会将此信息传达给我的客户、并让他们在此处直接发表评论以及他们可能遇到的任何后续问题!

    -马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    谢谢、如有任何其他问题、敬请告知。

    BRS、

    布莱斯