This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2753:用于 LM2753 IC 的 Android 闪光灯 LED 驱动器集成

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2753, LM3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344142/lm2753-android-flash-light-led-driver-integration-for-lm2753-ic

器件型号:LM2753
主题中讨论的其他器件: LM3530

我使用的是 LM2753闪光灯 LED 驱动器。 我正在使用随 bt NXP 提供的 Android 11源代码。
我将 Abel 通过 GPIO 手动打开 IC。 然后 Abel 通过 Android 源代码中的 GPIO 手动打开闪光灯。
现在,我需要与闪光的 HAL 层集成。 就像在拍摄照片时打开相机后、LED 闪光灯应该可以工作。

我的问题是此 LM2753是否有任何驱动程序代码。 例如 LEDS-lm3530.c 文件是用于 LM3530 IC 的。
我将如何与摄像头应用程序集成?
链接或文档是否有用。


谢谢、此致
B·迪帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    我们的专家不在办公室、将在稍后回复您。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好吧,尽快回复,因为它对我来说是紧急的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepak,ć

    对不起,回复太晚了,但很遗憾 我们没有 LM2753的驱动程序代码、因为它是一个旧器件。  

    此器件,由 GPIO μ s 简单控制、因此、通过软件来控制时间序列以满足您的要求就不那么难了。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是 Abel 通过 GPIO 控制它,但,如何可以与 Android 框架集成。
    我想在相机拍摄照片时触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepak,ć

    抱歉,我们没有n‘t Android 的源代码。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错,不是问题。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    不客气、如果您有其他有关此器件的问题、敬请告知。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepak,ć

    谢谢!