This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:更新状态未从05更新至06

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343892/bq34z100evm-update-status-not-updated-from-05-to-06

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

BQ34Z100:更新状态未从05更新至06

大家好、团队

更新状态从04->05成功更新,但从05->06成功更新。

我正在附加日志文件。
充电和放电已重复3个周期、但未提供所需的结果。
'OCVTAKEN'更改为高电平、充电和放电过程进行。 我已验证所有步骤的'QEN'位是否为高电平。
您能给我一些建议吗?

-板 BQ34Z100EVM
-化学 ID 2085
- 2节电池,序列化

此致

e2e.ti.com/.../6177.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tomoya、

    您能否向我发送您所使用电池的数据表? 您还能将测量仪表中的 gg 文件发送给我吗?

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick

    请查找附加的文件。  

    此致、

    Tomoya

    e2e.ti.com/.../INR18650_2D00_30Q.gg.csv

    e2e.ti.com/.../INR18650_2D00_30Q_5F00_datasheet.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tomoya、

    我看到2个问题。 一种情况是、不存在恒流放电。 放电结束期间的电流从-600 mA 跳至-1130 mA、此电流应在整个放电期间在-600 mA 处保持恒定。

    我看到的第二个问题是电池过度放电。 我看到电压一直下降到4664mV。 终止电压设置为5000mV。  

    解决这些问题、然后重新运行该部分学习周期。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick

    感谢你的消息。 我将根据您的分数重试学习周期。

    此致、

    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tomoya、

    这听起来不错。 如果此问题是否得到解决、请更新我。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、
    'update status' was updated from 05 to 06.


    但是,仍然存在一些问题。 我将使用新电池组重试学习周期、并在必要时创建另一个主题。
    -放电电流在接近终止电压时增加。 600mA (C/5)-> 1130mA。
    - SOC 迅速下降。 在 C/5放电率下、SOC 缓慢降低、大约1h 内达到0%。

    此致、
    Tomoya