This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:充电终止期间的热敏电阻检测阈值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343339/bq24296m-thermistor-sense-thresholds-during-charge-termination

器件型号:BQ24296M

大家好。

该 PMIC 的数据表声明了充电模式的几个 TS 限值:

正如人们可以假设的那样、这些阈值也必须适用于充电状态(REG08[4:5)=11)。 我从实验中看到他们做到了。

然而,在 REG08[4:5)=11的状态中,高温迟滞( HFT 和 TCO 限值的差异)似乎消失了。 我做了两次实验来检查、在这两种情况下都使用了多圈电位器而不是 NTC:

1)  REG08[4:5)=11,REG05[7]=1。 PMIC 显示热正常温度状态之间的窗口< 10mV。

2) REG08[4:5)=11,REG05[7]=0 (禁用终止)。 PMIC 显示了一个~120mV 窗口、这符合数据表值的预期。

您能否确认在 REG08[4:5)=11状态下,没有 HFT-TCO 迟滞窗口? 如果是、则应用哪一个?

此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasyl、

    我们将对您的查询进行一些调查并与您联系。

    好的、您知道明天3月29日是 TI 的假日、因此敬请期待下周早些时候通知我们最新消息。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasyl、  

    请查看我的评论如下。  

    我观察到与您在实验室测试 BQ24296M 时报告的行为相同、这是预期行为。  

    无论终端是禁用还是启用、从 HOT -> normal 到 normal 的过渡点都是恒定的。 从 NORMAL -> HOT 的过渡点将根据 REG05[7]=1或0以及器件是否处于充电终止状态而变化。  

    之所以存在这种差异、是因为在禁用充电终止时、器件被视为仍处于充电状态。 因此、当 TS 电压低于 TCO 阈值时、器件将指示 HOT。 当充电终止(启用终止)时、器件不会主动充电。 当 TS 电压低于 HTF 阈值时、器件将指示 HOT。  

    如图17所示、VHTF 和 VTCO 并不相同。 因此、预计会出现10mV 的逆120mV 差异。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的评论。 我还有一个关于热感应的问题。

    我观察到 IC 的限制是这样的、对于大多数10k 0603和0805 NTC、我在+25 °C 温度附近获得了其最大允许电流。  这会导致在高温下产生微小的(~1 °C)自发热效应(电阻下降、电流增加)。

    您能否建议我可能要寻找具有适当允许电流的 MPN 的 NTC 供应商或系列产品、从而允许我在+45 °C 不产生自发热的情况下使用它

    此致、Vasyl。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasyl、  

    我们建议使用103AT-2热敏电阻。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett。

    Semitec 103AT-2为 PTH 型。 您是否也可以建议 SMD 类型?

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasyl、  

    抱歉、我不是热敏电阻专家、因此我没有为您的设计推荐特定的 SMD 型热敏电阻。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasyl、  

    最好的选择是微地调整电阻器网络、以考虑自热问题。 想法是将 HOT 阈值设置为44°C 以抵消自发热。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不更改 NTC -是的、当然。 我已经问过、以防您可能会建议替代方案。