大家好。
该 PMIC 的数据表声明了充电模式的几个 TS 限值:
正如人们可以假设的那样、这些阈值也必须适用于充电状态(REG08[4:5)=11)。 我从实验中看到他们做到了。
然而,在 REG08[4:5)=11的状态中,高温迟滞( HFT 和 TCO 限值的差异)似乎消失了。 我做了两次实验来检查、在这两种情况下都使用了多圈电位器而不是 NTC:
1) REG08[4:5)=11,REG05[7]=1。 PMIC 显示热正常温度状态之间的窗口< 10mV。
2) REG08[4:5)=11,REG05[7]=0 (禁用终止)。 PMIC 显示了一个~120mV 窗口、这符合数据表值的预期。
您能否确认在 REG08[4:5)=11状态下,没有 HFT-TCO 迟滞窗口? 如果是、则应用哪一个?
此致、Vasyl。