This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761 5V 逆变器

Guru**** 2571285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345513/lm27761-lm27761-5v-inverter

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: LM2776

数据表显示我可以仿真 LM27761、

webench.ti.com/.../quickview.jsp

该工具显示零件不支持。 寻找+5至-5 - Patrick

。  e2e.ti.com/.../6765.lm27761.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我采用316K 超过100K 获取我的-5V。 (刚刚使用了-1.22V、并反向工作。

    我有 EVM、并将在电阻器到达时进行测试。 -帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    仅供参考-由于电荷泵输出阻抗加上 LDO 压降电压、输出电压的绝对值将略小于输入值。 请参阅 LM27761数据表中的图19和12。

    如果要仅反转输入、则可以选择 LM2776。 它没有集成的 LDO。 因此不会使 LDO 产生压降。 只需要考虑电荷泵输出阻抗。

    此致、

    瓦伦