This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:慢速充电:无线电源输入(无 D+/D-)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340909/bq24295-slow-charging-wireless-power-input-no-d-d-

器件型号:BQ24295
主题中讨论的其他器件: BQ25619

我们的电路使用带有无线电源接收器的 BQ24295。

无线电源接收器输出~5VDC。

电池容量为320 mA、因此理论上充电电流应限制为160 mA 内六角

由于没有 USB 输入、D+和 D-引脚保持悬空。  也许这是事后才考虑的问题。

我们尝试设置限制和充电电流、  

  • REG_WRITE_BYTE (0x00、0x5a);
    • 1A (100)
    • 如果我们选择500 mA (010)、它似乎没有充电功能
    • ILIM 为1K
  • REG_WRITE_BYTE (0x02、0x1C);
    • 充电电流448 mA
    • 电池容量为320mA

此外、我们还添加了肖特基二极管、以防止电流反向流动。

问题是、尽管在寄存器和 ILIM 中设置了足够的充电电流、但电池似乎没有充电。

在5V 且> 500 mA 时、无线电源应提供足够的电流。   

是否有一些 D+/D-检测因其悬空而需要禁用?

或者由于没有 USB 输入、我们应该如何端接它们。

附加的 PowerPoint 显示了 BQ24295和无线电源接收器(STMicro 的 STWLC68)的电路。

此致、

安德鲁

e2e.ti.com/.../notes-032324.pdf

e2e.ti.com/.../notes-032324.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。

    对于您的应用而言、使 D+/D-引脚悬空应该没有问题。 BQ24295会将悬空的 D+/D-引脚检测为未知适配器、并将 REG00中的输入电流限制设置为500mA。  

    关于寄存器设置、最好将 REG00设置为0x5A、否则将 IINLIM = 500mA。 将 REG02设置为0x1C 将设置 ICHG = 960mA (显示在数据表的第34页)。 根据您的描述、您似乎希望将 ICHG 设置为512mA 的最小设置。 要设置最小 ICHG、请向 REG02写入值0x00。  

    若要进一步调试无法观察到充电情况的原因、请帮助回答以下问题。  

    -您是否确认无线接收器在尝试充电时实际上为 VBUS 引脚提供了稳定的5VDC?  

    - BQ24295器件是否会在电压高于电池电压的情况下调节 SYS 输出?

    -当尝试充电时,您可以从状态和故障寄存器(REG08和 REG09)中读取它们是否指示有任何问题?   

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garret、

    这是我现在使用的一组寄存器

    修订版00: 5安
    版本01: 3B
    REG02: 0
    REG03: 0
    版本04: A0
    版本05: 9c
    REG06: 3
    版本07: 4b
    版本08: 2°C
    版本09: 0
    REG0A: C0

    对于 REG03、我使用的是最小值、因为电池尺寸仅为320mA。  

    最小值为128mA、但是否可以进一步降低该值?

    对于 REG04、我降低了完全充电电压。  我将 BQ27421用于电量监测计、能够观察到100%的电池电量。

    还降低了预充电电压。

    REG07:为了省电、我降低了 PMID 电压。  在下一次电路板版本中、我还可以使用它来驱动3.3V LDO。   

    之前我担心如果 PMID 为5.0V、会损失太多的功率、但使用较低的电压可能是合理的。

    同样、我能够充电到100%、现在测试放电到10%以下需要多长时间。

    然后我会再次充电、以查看达到100%需要多长时间。

    我唯一还担心的是预充电/终止电流的 REG03。

    由于电池尺寸仅为320 mA、我担心128mA 终止电流会导致充电过早停止。

    此致、

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!  

    很高兴听到您现在可以为电池充电。 请在下面查看我对您仍然关注的问题的评论。  

    最小值是128mA,但是否有办法进一步降低它?

    无法进一步降低预充电和终止电流设置。 128mA 是最小值。 如果您确定此设置很重要、则可以使用其他充电器 IC 选项、例如 BQ25619、这些选项可以在较低的电流下运行。 BQ25619具有20mA 的最小允许预充电和终止电流。  

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    我认为 BQ25619是我们需求的完美搭档。   

    我们的产品是带有无线电源接收器的可穿戴位置跟踪器。

    我们将相应地更新我们的设计。  

    此致、

    安德鲁