This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:有关使用 Tl432实现传导抗扰度的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TL432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345438/tl432-question-regarding-conductive-immunity-with-tl432

器件型号:TL432

我们团队目前正在将 TL432用于利用电流源的产品。 在本例中、TL432同时用作放大器和分流器。 在执行传导抗扰度(10Vrms)测试时、我们注意到此器件的 Vref 似乎下降到2.5V 之前。 是否也在 TL432上进行过类似的 EMC 测试? 以及团队是否有任何建议、他们希望提供这些建议来缓解此问题(而不影响带宽)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不对我们的器件进行 EMC 测试、因为这是一种系统级测试。 在输入和输出端添加负载电容器可能对该问题有所帮助。 如果使用负载电容器、请确保其处于稳定区域内、以防止振荡。 您能否提供原理图?

    此致!

    沃尔特