This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM134:微欧姆计

Guru**** 2768125 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344696/lm134-micro-ohm-meter

器件型号:LM134
主题中讨论的其他器件:LM317

您好!

我正在使用一个微欧姆计。 您有任何参考设计吗?

为此、 我需要一个用于1A、100mA 和10mA 的恒流源、您能帮助我设计这种类型的源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于1A 和100mA 等高电流输出、您可以使用此类电路并调整 Rs。

    www.ti.com/.../snoaa46.pdf

    谢谢。

    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以使用 LM317?

    请找到所附的图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您使用能够提供1.5A 电流的 LM317型号、该电路可以正常工作。