This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6241:输出电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: REF6241, ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339190/ref6241-output-voltage

器件型号:REF6241
主题中讨论的其他器件: ADS1285

大家好、

我使用 REF6241作为 多个 ADC (ADS1285)的基准。

AVDD3=5V、AVSS=-2.5V、VREFN 和 VREFP 连接到 N/P 引脚。

I 测量的 VREFN 和 VREFP、发现  VREFN =-2.5V、但 VREFP=0V

根据产品手册、其输出电压应为4.096V、在此电路中、 VREFN 应为-2.5V 、 VREFP 应为1.596V

为什么我测得的 VREFP 电压为0V?  我的 电路出了问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingwitt:

    您是否可以取消填充 R12并查看此错误是否仍然存在? 我认为此电阻会禁用您的器件。

    我还建议您降低 ESR 我看到您的 ESR 远远高于建议的100mΩ max。  

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我在上一次发言中犯了一个错误。  AVDD3 = 2.5V、而不是5V、我 声明中的所有其他内容都 是正确的。

    移除 R12后, 电压没有改变。  VREFN =-2.5V 且 VREFP=0V、这意味着 错误仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingwitt:

    REF6241需要输入:输出电压+压降电压= 4.096V + 0.25V = 4.346V。 鉴于这一点、我认为2.5 VDD 至-2.5 GND 会对该器件的内部带隙产生负面影响。 如果其目的是驱动电压基准输入、为什么此器件不能以接地为基准(0V)并由5V 电源轨供电?

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS1285的1、2引脚(AVDD1和 AVDD2)的电压为2.5V、而 VREFP 电压输入不能超过 AVDD1+0.1 (即2.6V)

    换句话说、VREFP 与 AVDD1电压内联。

    因此、如果我要选择4.096V 作为我的 VREF、并且 VREFN 必须  为-2.5V、在这种情况下、VREFP 应该为1.596V (小于2.6V)。

    在本例中、如何配置 REF6241电路来实现目标设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingwitt:

    我订购的 IC 在实验室进行测试。 我认为 ESR 仍然存在稳定性问题、因此、与此同时、您可以移除 C29并使 R10和 R11为0欧姆电阻器。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

    删除 C29并使 R10和 R11为0欧姆不会产生任何差异、VREFP 仍为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingwitt:

    我订购的 IC 应该在下周早些时候送达(预计4/2)。 收到 IC 并开始测试后、我会立即更新信息。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingwitt:

    我已收到 IC、将在第4/3天结束前测试并提供更新。

    谢谢。
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingwitt:

    我在实验室进行了测试、能够在~1.597V 的电压下成功运行器件。 设置与初始图像中的设置相同、但 R11 = R10 = 0欧姆、并删除了 C29。 您可以仔细检查测试设置、然后测试 新的 REF6241 IC 吗?  

    谢谢。
    约书