This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:需要澄清 APWM 引脚(UCC21750-Q1)

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345381/ucc21750-q1-clarification-required-for-apwm-pin-ucc21750-q1

器件型号:UCC21750-Q1
以下是 IC (UCC21750-Q1)的引脚排列:
是否建议在未使用时保持"APWM"引脚16悬空,或建议连接至 GND 引脚9?
AIN 引脚连接至 COM。
通过使用5个-10kΩ 电阻器至 GND 来为 APWM 提供强下拉是否存在任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srideeth:

    APWM 是输出引脚(模拟 PWM 输出)、因此在不使用时必须保持开路、而不是通过电阻器连接到 GND、因为它会增加 VCC 功耗。

    希望它有所帮助。